This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:将 I2C c 源代码与7072完全配合使用

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050177/afe4900-i2c-c-source-code-to-fully-using-this-with-7072

器件型号:AFE4900

请帮助。

我需要使用可行的源代码来完全使用具有7072的 AFE4900  

我们完全陷入了这个问题。  

我们希望获得您在使用 AFE4900时使用的 C 代码方面的帮助、其中包括 HR、血压、PPG、ECG、SPO2、 通过 I2C 协议实现的 BVP 等。  

非常感谢你的帮助。

Eldad Wasserman  

首席执行官   

生物信号有限  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eldad、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900在选择性披露下共享。

    您能否联系 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?

    请在您的电子邮件中详细说明该问题吗?