This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89EVM:GUI 参数问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049937/dac38rf89evm-gui-parameter-question

器件型号:DAC38RF89EVM

大家好、

  DAC38RFxx EVM GUI 快速入门页面上的"当前串行器/解串器通道速率"是否意味着每个通道的 JESD 数据速率?

我的客户希望检查它、以便他们能够正确配置 FPGA IP 设置上的参数。

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    当前串行器/解串器通道速率是从 FPGA 到 DAC 的物理数据传输速率。 它是已编码的8b/10b 速率。

    客户可以参考此信息来配置 PHY 层(物理层设置)。 例如、在 Xilinx Vivado 工具上、他们需要配置 GTH、Gty 等配置以适应通道速率速度。

    -Kang