This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:测量交流线路的电压和电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049683/amc3336-measure-the-voltage-and-current-of-the-ac-line

器件型号:AMC3336
主题中讨论的其他器件: AMC3302

我将分享该电路的方框图、以便更清楚地向您解释问题。

我需要测量交流线路的电压和电流。 但我需要同时测量这些测量值。 例如、当测量 L1和 L2之间线路的电压时、应测量 L1和 L2之间线路的电流。

我向您展示了需要使用红线测量的位置区域。 需要同时读取该区域中的测量值并将其发送到处理器侧。 我可以使用 AMC3336和 AMC3302进行所需的测量吗? 整合方案是否具备这种能力? 如果没有、您是否有推荐产品?

此外、我能否使用 AMC3336而不是 AMC3302测量该区域的电流?

e2e.ti.com/.../ti_5F00_blok.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我认为最好确保器件的绝对最大额定值不会超出。 因此、对于 AMC3336和 AMC3302、您 需要应用最小 HGND - 6V 和 HLDO_OUT + 0.5V。 两个器件的最大输入电流额定值均为10mA、因此请确保不会超出此范围。  

    实际上、只要输入电流不超过10mA、AMC3336就可用于电流测量。  

    此致、
    Aaron Estrada