This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:ADS8353 SPI 时序

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8353, ADS7853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049558/ads8353-ads8353-spi-timing

器件型号:ADS8353
主题中讨论的其他器件: ADS7853

您好,专家,

美好的一天!

我想根据数据表第41页的时序图确认 ADS8353 SDO 时序。  

D15从第17号下降沿发出,但在说明和表14中,D15从第16号下降沿发出,您能帮助我确认哪一项正确。

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您的发帖。

    ADS7853在 SCLK 下降沿启动新数据。 您可以通过时序规格 TD_CKDO 来确认这一点、该规格是从 SCLK 下降沿到新数据有效的时间。 表14指示哪个下降沿启动 SDOx 上的每个数据位。

    主机控制器应在相反的 SCLK 上升沿读取数据。 因此、我相信图32会误导您。 数据应向左移动半个时钟周期、以显示数据在下降沿发生变化、数据在上升沿锁存。

    此致、

    Ryan