This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:设计建议

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, ADS131M04, ADS122C04, ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049606/ads131m04-design-advice

器件型号:ADS131M04
主题中讨论的其他部件:ADS131A02ADS122C04ADS1234

尊敬的女士/先生:

我们正在设计采用桥式结构的重量测量系统。  在应用中、它们都适用于称重传感器应用、但都具有多路复用器。  

我们需要在体重秤应用程序中使用4个单独的称重传感器、并且需要尽可能准确地获取数据。 应用由电池供电、功耗也很重要!

 您有如下同步解决方案;

ADS131a02、

ADS131m04

但似乎所有这些应用都是为其他应用而设计的

是否不打算使用惠斯通电桥负载单元应用?

 

我们应该使用专用产品,如 ADS1234、ADS122C04,还是可以使用???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    通常、电桥测量是按比例执行的、因此电桥激励电压也用作 ADC 的基准电压。 这有助于降低励磁电压的噪声和漂移效应。

    此外、来自典型电桥的输出信号相对较小(几十毫伏)、因此您还需要一个增益级来降低噪声并提高动态范围。

    根据这些信息、A02和 M04不是最佳解决方案、因为 A02没有集成增益级、M04不能使用外部基准输入。 此外、M0x 器件的输入范围有限、不适合用于电桥测量。

    您需要以多快的速度对所有4个负载单元进行采样? 您的系统的噪声目标是什么?

    布莱恩