This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168EVM-PDK:伪差动模式

Guru**** 2517710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049713/ads8168evm-pdk-pseudo-differential-mode

器件型号:ADS8168EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8168

你(们)好

当低于 Vref/2时、我希望样本为负。 是否完全支持此功能?

有关该传递函数的一些问题(没有确切的值)

-2.048V = 0x8000

-0.001 V = 0xFFFF

0.000 V = 0x0000

0.001 V = 0x0001

2.048V = 0x7FFF

如果可能,则共享跳线设置、SW 设置和输入信号引脚/信号电平....

此致

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    ADS8168仅支持单端输入和伪差动输入的直接二进制编码。  这是器件本身的限制、而不是 EVM 或 GUI 软件的限制。

    ADS8168数据表中的表2指定了输出代码详细信息。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用