请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81416EVM 主题中讨论的其他器件: DAC81416
感谢 TI、我解决了电路板编程的问题。
顺便说一下、DAC81416EVM 的测量电压很奇怪。 在0-20V 范围内、输出15V 显示大约45~60mV 的噪声范围。 即使 Arduino 提供了适当的 SPI 信号、我也无法输出0电压。 (我使用了 Arduino Uno)

数据表显示了不同设置下的噪声、但差异太大、以至于我猜是犯了一些错误。
我的设置令人惊叹、希望您检查并提出建议。
电压---
GND -> J7.3
Arduino 提供3.3V -> J7.4
5V 电源电压-> J7.5
电源电压20V -> J7.7
---- SPI ----
Arduino 13 -> J8.8
Arduino 12 -> J8.3
Arduino 11 -> J8.4
Arduino 10 -> J8.2