This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:用于相控阵列的16通道电路板

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332EVM, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133408/tx7332evm-16-channel-circuit-board-for-phased-array

器件型号:TX7332EVM
主题中讨论的其他器件: TX7332

大家好、

我们的客户正在寻找 用于相控阵列的16通道电路板。 他们将使用电路板来控制超声波相控阵以进行检测。  TX7332EVM 评估模块是否适合其应用?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    由于器件 TX7332受到选择性披露、我们希望使对话脱机。

    我已将您与该器件的应用团队联系起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我将关闭该帖子、因为我们已脱机进行对话并已回复了查询。

    如果有任何进一步的查询、请随时联系邮寄名单。