This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500:AFE4500 PPG 读数

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133951/afe4500-afe4500-ppg-reading

器件型号:AFE4500

你(们)好。

是否有人可以分享他们在 AFE4500焊球破裂对 PPG 读数的影响方面的经验?

  在我的故障分析发现过程中、我们观察到以下现象:

 AFE4500 IC 的 PPG DLP 读数低对于半开裂或非球形球、当 我们对 AFE4500重新加热时、DLP 读数低问题可以得到解决。

我的问题是 、半开裂球或非球形球会影响 PD 值吗?

 

BR、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    让我们离线讨论、因为器件 AFE4500在 NDA 下共享。

    我已向您发送了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我将关闭该帖子、因为我们已将对话脱机并已回复您的疑问。