This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:±50V 分压器:噪声和分辨率

Guru**** 2515225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134057/ads1258-ep-voltage-divider-for-50v-noise-and-resolution

器件型号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1258

我想将上述 ADC 转换器用于测量系统。

以下是输入电路的原理图草稿:

问题:分压器的噪声是否偏高以达到20位的分辨率?

运算放大器将替换为更好的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver Rearik、

    您可以使用标准热噪声公式估算电阻器产生的噪声。 您将需要了解系统的温度和带宽、因为您使用的是 Δ-Σ ADC、因此带宽通常受 ADC 数字滤波器的限制。

    您还必须考虑放大器的噪声影响。 您可以观看我们的高精度实验室视频、详细了解 ADC 的噪声原理和应用。 具体而言、请查看第6节中有关 ADC 噪声的主题:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我估计分压器为13µV μ A、运算放大器为2 x 5µV、ADC 为5µV μ A。

    X =√(13²+ 5²+ 5²+ 5²)

    X = 15,6µV Ω

    对我来说似乎是可以的。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver Rearik、

    分压器中好像有2个串联的5Mohm 电阻器

    如果您说 ADC 噪声将为5uV、那么我假设您在 DRATE = 01b 时对 ADC 采样、因为这会根据下面的表6得出4.5uVRMS 的噪声。

    然后、根据表5、在 DRATE = 01b 时、ADS1258的3dB 带宽为3418Hz。

    将此值代入10Mohm 电阻器的公式、我计算得出它们将产生23.7uV 的噪声。

    使用平方和根将这些噪声源相加是正确的

    我没有研究放大器的噪声贡献

    布莱恩