This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:建议在具有公共24V 环+的单个系统中使用4个 DAC161P997

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997, XTR117, DAC8775, DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133438/dac161p997-suggestion-to-use-4-dac161p997-in-a-single-system-with-common-24v-loop

器件型号:DAC161P997
主题中讨论的其他器件: XTR117DAC8775DAC80504

e2e.ti.com/.../7024.DocScanner-10_2D00_Sep_2D00_2022-9_2D00_44-am.pdf

大家好。

早上好。

我们计划在单个电路板中使用4个 DAC161P997、以提供准确的4-20mA 输出。 我们很高兴听到您关于我们需要4个单独的+24V 环路+电源还是可以使用单个电源的输入。 我已附上 建议的方框图。

我们能否使用这种配置来控制4个环路、其中环路之间共享 Loop+。 请提供同样的建议、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    因此、我们的设计处于暂停状态。 请就此向我们提供建议、以便我们继续进行设计。

    此致、

    Karan Thawani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC161P997设计为采用4-20mA 总线的远程发送器。  在您的图中、似乎您正在尝试将其作为控制器的电流输出。  这可能起作用、但请记住、该器件会相对于 VLOOP+和 VLOOP-创建自己的接地基准。   您有多个负载、这意味着每个 DAC 的本地"VLOOP-"电压可能与通用 VLOOP+不同。  这实际上取决于您的系统配置方式。  您是否计划对所有4个 DAC 使用通用控制器? 您可能需要在每个 DAC 上使用隔离器、因为它们的接地值都不同。  

    如果您要设计一个可产生4个独特电流输出并可用于不同负载的控制器的系统、请考虑使用 DAC8775、或者可能使用具有独立 XTR 器件的 DAC80504、如 XTR117。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们计划使用通用微控制器(MCU)。 每个 DAC 的 DIN 通道和 MCU 之间都有光电隔离器。 因此、每个光耦的输入侧将由我们 MCU 的4个不同 GPIO 控制、它们将共享 MCU 接地。 但是、每个光耦的输出侧将转到其各自的 DAC 接地相关的独立 DAC DIN (它们不会是共用的、这意味着 COMA、所有 DAC 的 COMD 不会连接)