This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04EVM:ads112c04 EVM 板

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133901/ads112c04evm-ads112c04-evm-board

器件型号:ADS112C04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS112C04ADS122C04

大家好、我是韩国的 jun hyeob、  

我想知道我可以在 EVM 上使用 ads122c04而不是 ads112c04芯片。  

我是说、如果我 使用跳线连接 EVM 和 ads112c04中的同一引脚映射。

那么、我可以在 ads112c04 EVM 板上使用 ads122c04吗?

(目前我有 ads112c04 EVM 和 ads122c04芯片)  

(+)如果 EVM 板上的红色 LED (D2)亮起、我遇到了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun  Hyeob、您好!

    ADS112C04和 ADS122C04是同一器件、不同之处在于 ADS112C04仅输出16位转换数据。  因此、可以将 ADS112C04替换为 ADS122C04。  但是、固件仍设置为使用 ADS112C04、并将该信息报告回 GUI。  此外、固件只读取16位而不是24位的转换数据、而不会更改固件和 ADC。  固件可以更改、但过程有点复杂、一些过去曾尝试过此操作的客户在尝试 EVM 之后遇到问题。

    最后、数据表中显示了性能差异、您可以通过查看噪声表来比较器件。  如果您打算使用175或更高的数据输出速率、则不会因为转换噪声而看到任何改进。  90sps 时只有轻微的改善。  

    因此、除非有非常重要的理由更换器件、否则我认为不值得努力更换器件、因为除非您使用20sps 的高增益、否则性能不会有很大的增益。  在许多情况下、与 EVM 的传感器和接线连接会产生比 ADC 分辨率更高的噪声。  例如、如果使用 ADS112C04时分辨率低于16位、则使用 ADS122C04时分辨率将不会更好。

    至于红色 LED、这表示存在通信错误。  这可以是 I2C 寻址、NACK 等。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob Benjamin、您好!  

    首先,感谢 你对我的问题的答复。 考虑到您的建议、我改变了我的方法。
    现在我可以了。

    祝你度过美好的一天~

    此致、

    Jun Hyeob。