This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:开始至 DRDY 时间

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134161/ads1261-start-to-drdy-time

器件型号:ADS1261

尊敬的 Sirs

我的 ADS1261初始设置为:采样率= 7200sps、滤波器= SINC3、采样延迟= 50uS、斩波模式关闭、转换=连续、内部基准=启用、内部基准为 AVDD 和 AVSS、两个 IMUXs 都连接到 AINCOM、 电流输出 = IMAG1的500uA、IMAG2的100uA、输入引脚为 AIN6 (正)和 AIN7 (负)、增益= 16。  一切似乎都正常。  在连续采样模式下、我在 DRDYS 之间测量139uS。  我测量了从 START 引脚的上升沿到 DRDY 引脚的下降沿(844uS)的时间。  我想延时时间应该在190uS 范围内。  你认为发生了什么事?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis McGlumphy:

    第一个转换延迟(开始变为高电平和 DRDY 下降至低电平之间的时间)将比连续转换模式下的后续 DRDY 脉冲之间的时间长。 这是因为信息需要传入并由数字滤波器处理。 ADS1261数据表中的表8给出了第一个转换延迟。

    您还可以阅读此应用手册、其中详细介绍了 Δ-Σ ADC 转换延迟:

    https://www.ti.com/lit/sbaa535

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan

    感谢您的提醒。  我应该记得这一点。  事实证明、延迟时间正好取决于金钱、841uS。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能(快速)帮助解决这个问题、Dennis!

    布莱恩