This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:修改 FPGA 位流以优化固件存储后续数据所需的时间

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54T02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134381/tsw1400evm-modifying-fpga-bitstream-to-optimize-the-time-it-takes-for-the-firmware-to-store-subsequent-data

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54T02EVM

你(们)好

这与我 之前关于 TSW1400重复采集过程的问题有关。 收到 TSW1400触发信号(触发速率= 2000Hz)后、我希望每0.5ms 采集所需数量的样本(例如8096个样本)。 我目前正在使用 ADS54T02EVM。 之前我被告知  、存储数据至少需要100-300ms、然后采样块开始捕获。 因此、在这方面、我想知道是否可以使用任何自定义位流重新配置 FPGA、从而绕过由于当前固件配置而导致的捕获延迟、以实现 所需的捕获速率。  

诚挚的感谢和问候、
Adithya N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adithya、

    我将对此进行检查、并将很快返回给您。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adithya、

    TI 不为 TSW1400上的 Intel FPGA 提供固件开发支持。 您需要与英特尔合作开发适用于您的应用的固件。  

    此致、Amy