This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:电压测量异常

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131587/ads1158-voltage-measurement-abnormalities

器件型号:ADS1158

大家好、

您能否查看以下客户查询? 如果您通过电子邮件联系我、我将向您发送部分原理图和寄存器配置。

"我们有一个使用 ADS1158的项目、由于电压生成块中可能存在高阻抗、电子团队正在使用调节电路来保持良好的精度。

 在本主题中、我在两种情况下遇到了电压测量问题:

第一种情况:使用内部多路复用器。 CONFIG0寄存器中的 BYPA 位设置为“0”

  • 电压是在单端通道或差分通道中测量的、并根据直接从线性电源施加的电压的变化进行适当变化、但例如、尝试测量3000mV 时、始终会有大约200mV 的显著压降。

第二种情况:使用调节电路。 通道电压来自 MUXOUTP 和 MUXOUTN、然后连接到调节电路、然后重定向到 ADCINM 和 ADCINP 输入。 CONFIG0寄存器中的 BYBAS 位设置为“1”。

  • 测得的电压大约为10s mV、而不是3000mV。"

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    请注意、ADS1158具有非缓冲输入、并且具有非常低的输入阻抗(65千欧姆、尽管这是动态的)。 因此、我预计会出现一定程度的误差、这可能是第一种情况下的结果。  

    对于第二个案例、请在我的电子邮件中提供原理图和寄存器映射信息、谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    对于第一种将信号直接施加到非缓冲 ADC 输入的情况、将会有一个可改变测量值的电阻分压器效应。 这种影响的幅度取决于源阻抗、但可以使用电阻分压器的公式来近似计算。 在几乎所有情况下、输入都应通过缓冲器、除非源阻抗非常低。

    对于第二种情况、即它们通过缓冲器传递信号:您能描述哪些信号应用于 ADC、以及从 ADC 接收到哪些输出代码吗? e2e POST 表明正在应用3V、基本上没有从 ADC (0V)接收到任何内容。 另请注意、所使用的缓冲器不是真正的轨到轨输出。 以接地为基准的输入将在输出端显示一些失真、因为净空限制至少为20mV。

    布莱恩