This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:当 IOVDD 悬空时、AMC7836 DAC 输出状态

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134562/amc7836-amc7836-dac-output-status-when-iovdd-floating

器件型号:AMC7836

团队、

我的客户将这两种情况显示如下、需要检查 这两种情况的 AMC7836 DAC 输出状态。 请注意、VSS 在其系统中为-8V。 谢谢!

情况1:正常启动器件-> IOVDD 在启动后浮动、其他电源轨正常

情况2:启动器件、IOVDD 悬空、其他电源轨正常。

请尽快回复此问题。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    假设没有其他输入将 IOVDD 域偏置为更高的电压(例如、当 IOVDD 浮动时、数字输入为3.3V、这违反了 ABS。 最大 表)、那么在这两种情况下、我们都希望器件保持复位状态。  输出将被钳制到 VSS 电源。

    谢谢、

    Paul