This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5688EVM:通过 USB 连接的 GUI 驱动程序无法正常工作

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5688, CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127182/dac5688evm-driver-for-gui-via-usb-not-working

器件型号:DAC5688EVM
主题中讨论的其他器件:DAC5688TSW1400EVMCDCM7005

我已从 CD 和 Web 上安装软件、DAC5688驱动程序显示为"其他设备"DAC5688驱动程序未知。  我将其连接到 TSW1400EVM 板上、看起来工作正常。

我正在将2个 USB 连接插入 HP Windows 10计算机。  DAC5688 GUI 状态窗口显示  

未检测到 DAC5688 EVM。

检查连接并按 USB 重置按钮。 如果程序仍然存在、则对电路板执行下电上电。  

我已按下复位按钮、对电路板进行下电上电、然后拔下/插入 USB 电缆。  我是否知道如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    我们的一位专家将很快与您联系。 但是、您可以在此期间尝试从 FTDI 下载程序、称为 FT_Prog (此处链接)。 这允许对 FT245的内部 EEPROM 进行编程/读回、该 EEPROM 用于识别这些 EVM。 如果在点击放大镜图标后没有列出 DAC5688产品说明的器件、则内部 EEPROM 可能会因存储期而降级。 我们注意到、我们的一些旧 EVM 上发生了这种情况、唯一的解决方案是替换 FT245RL 部件并重新编程。 如果您在 FT_Prog 软件中找到 DAC5688、请告知我们。 这意味着还有其他事情正在发生、但我猜是因为 EEPROM 存储期问题。 谢谢。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了芯片、但在运行示例程序时、DAC5688电路板仍无法在 J17处生成时钟。  它是一个恒定的 HI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    在 EVM 软件的 CDCM7005寄存器下、它为寄存器显示了什么值? (屏幕右侧)。  

    此外、如果您转到输出选项卡、请确保 Y3输出为"活动"。  

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已重新安装(第三次) DAC5688 EVM 控制软件、现在似乎可以正常工作。  下面是 CDCM7005寄存器的屏幕截图。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    只需确认您现在可以在 J17连接器上看到输出了吗? 遗憾 的是、该软件是在 Windows XP 时代构建的、但我们正在移植旧版 EVM 软件、以使其更易于使用 Windows 10/11。  

    此致、  


    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在可以看到时钟。  DAC5688 GUI 和 TSW1400 GUI 似乎都有点不稳定、我真的需要检查它们是否工作正常、然后再进行任何测量。  希望 Windows 10版本能够解决这个问题。