This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:了解负电压信号。

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131554/ads8681-understanding-the-negative-voltage-signal

器件型号:ADS8681

各位专家:

你好。 希望您的指导能帮助我了解 ADC 器件 ADS8681的输入电压范围/工作情况。

如何能够测量双极电压(即+/-10V)输入信号(实际上 AVdd 仅限于+5V wrt GND)?

来自 EVM:

并根据绝对额定值:

我知道有一个内部电压保护、但无法真正理解它是如何使用负电压信号进行设计的。

以供您参考。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    内部 PGA 用于将双极输入信号作为衰减器进行处理。 请参阅数据表第一页上的方框图。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我们仍希望您解决此器件的电源问题。  当器件的电源电压范围为0至5伏时、我仍然无法了解器件如何接受输入值(例如、10伏或-10伏)。

    内部 PGA 是否接收(以某种方式)扩展电源电压范围?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    否 双极输入信号由 PGA (+5V 电源)进行衰减和电平转换、以满足内部 ADC 内核的输入要求。

    此致、

    戴尔