This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FMC-ADC-ADAPTER:连接 FPGA

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54T02EVM, ADS54T02, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134297/fmc-adc-adapter-fpgas-to-interface-with

器件型号:FMC-ADC-ADAPTER
主题中讨论的其他器件:ADS54T02EVMADS54T02

您好!

我有一个 ADS54T02EVM Rev A TI ADC。 我还有一个来自 TI 的 FMC ADC 适配器修订版 D。

我想知道我们是否可以使用 Spartan 7 SP701嵌入式套件 通过 FMC-ADC 适配器获取原始 ADC 数据。

我还想知道将 Kria KV260套件 与 FMC-ADC 适配器和 ADS54T02组合连接以获取 ADC 数据的方法(如果有)。  

诚挚的感谢和问候、

Adithya N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adithya、

    TI FMC-ADC-Adapter 可将 TI 高速 ADC LVDS 输出直接连接到标准 FMC。 Spartan 7 SP701嵌入式套件使用与 TI FMC-ADC-Adapter 兼容的 VITA 57.1 LPC FMC。

    Kria KV260不使用 FMC 连接器、您需要查看 KV260原理图以确定 Pmod 引脚是否连接到 FPGA 上任何支持 LVDS 的引脚。 此外、您还需要了解任何时钟功能引脚的可用性。 如果支持、可以构建适配器以将 Pmod 连接到 FMC、但这些 Pmod 引脚不太可能支持 LVDS。

    此致、Amy