This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:如何为 DDC232保持稳定的电源电压

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1127857/ddc232-how-to-keep-stable-supply-voltage-for-ddc232

器件型号:DDC232
主题中讨论的其他器件:TPS3840

大家好、我正在使用 DDC232CK、从数据表(第4页)可以看到、这需要5V 的典型模拟电源电压。  
根据数据表、允许的最大范围介于4.9V 和5.1V 之间、正如他们在第26页所说的、这个电压必须尽可能保持准确。

是否有适合此设计的参考设计、或者您对此有什么建议?
目前、我正在考虑使用 TPS3840或类似器件等电压监控器的想法。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于电压监控 器、电压监控器不是电源也不是 LDO、它不能帮助使电压轨更干净、因此不能用于为 DDC232供电。

    但是、如果您的应用需要电压监控器、您绝对可以使用它、但不能用于为 DDC232提供电压/电源。

     

    您可以搜索一些能够提供5V 电压、至少为360或400mW 功率并满足 DDC232数据表中指定的 PSRR 要求的 LDO -直流 100±800时的电源抑制比 、单位  为 FSR/V 的 ppm

    请看 一下 REG1117-5。

    同时、让我回圈到我的团队、看看我们是否有更好的建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的错误原因这个问题不是很清楚。

    我不想使用电压监控器为 DDC232供电。
    我想用正常的电源电路(如 DDC、LDO 等)为 DDC 供电 我想为电压监控器提供相同的电压、并在 DDC232的 RESET 引脚上发送电压监控器输出后、以便在发生压降时对其进行复位。

    这实际上是可行的吗?  
    您是否有任何类似的应用? 还是建议 AB 我可以使用什么电压监控器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以按照描述的方式使用电压监控器。 但是、从我的角度来看、在开发/调试/故障排除过程中、可能会在道路上出现一些不稳定和/或无法控制的复位引脚、就好像您只使用/连接电压监控器的输出端到复位引脚一样、那么、如果您想要复位或电压监控器出现故障、会发生什么情况? 在这些情况下、您无法控制复位引脚。

    您可能会考虑在复位控制信号之间放置一些逻辑门、以便您仍然可以控制复位引脚。

    到目前为止、我们还没有推荐用于此应用的电压监控器。 但是、您可以在电源管理部门/部门和/或[LP] LP-VRS 或[LP]LP-SP 或[LP]LP-LDO 下开一个 TT;他们有专家为您提供帮助/支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!