This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:导联脱落检测问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128372/ads1293-lead-off-detection-issue

器件型号:ADS1293

降级器、

我使用了 ADS1293,发现 了一个问题。

 导联脱落检测打开时、它会影响检测波形。

导联脱落检测关闭  波形:

 波形:上的导联脱落检测

选择导联脱落检测电流的最大值

您能告诉我如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以问   

    您使用哪个通道来采集 ECG 信号?

    1.您使用了哪种导联脱落检测方法? 例如 1)直流导联脱落检测、2)模拟交流导联脱落检测或3)数字交流导联脱落检测。

    2.您使用哪个通道来感应导联脱落检测?

    3.您观察到的干扰的振幅和频率是多少?

    4.是否使用 RLD?

    4.如果降低导联脱落检测电流,结果是否会改善?

    需要注意的是、导联脱落检测电路需要从右腿电极到接地的低阻抗返回路径、例如电压基准或 RLD 放大器输出。 如果 LOD 电流没有适当的低阻抗返回路径、所有启用的 LOD 引脚将报告导联断开。

    导联脱落检测电路需要从右腿电极到接地的低阻抗返回路径、例如电压基准或 RLD 放大器输出。 如果 LOD 电流没有适当的低阻抗返回路径、所有启用的 LOD 引脚将报告一个导联断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,

    使用了编号1、2、3通道。

    1-  直流导联脱落检测。

    2--1号通道  用于检测导联脱落检测。

    3--  打开导联脱落检测后,波形小于原始波形振幅。

    4 --是的,使用了 RLD。

    5--减少导联脱落检测电流,波形将改善,波形将更接近未打开 导联脱落检测的波形。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的应用工程师正忙于为大量客户提供支持、我们将在接下来的24小时内与您联系。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    结果有何改善?

    您能不能澄清一下您的意思  

    "3-  打开导联脱落检测后,波形小于原始波形振幅。"

    打开意味着什么?  您是要打开/启用它吗?  还是断开?

    您可以附加一些图片吗?

    "5-减少导联脱落检测电流,波形将改善,波形将更接近未打开 导联脱落检测的波形。"

    结果是否满足您的需求?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、

    3-- 意味着打开/启用它。

    5   ----结果不符合我的需要。

    我 很   ,导联脱落检测启用的原因、会影响检测波形错误的 Δ I 会导致异常检测波形。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否碰巧拥有 ADS1293评估套件/电路板(EVM)?

    您是否在 EVM 上尝试过相同的设置和配置、并查看是否存在此类干扰?

    您观察到的干扰的振幅和频率是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。

    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。

    谢谢、祝您愉快!