This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7565:无法复位

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1126320/dac7565-cannot-be-reset

器件型号:DAC7565
我想通过硬件电路复位 DAC、将 nRST 拉至低电平、RSTSEL 连接至5V、 
但 DAC 输出保持不变、而不是复位到中标度,这意味着 DAC 未复位、原因?以及如何解决该? 
信号从 CPLD 中发出、然后通过光耦合器隔离器件发送到 DAC。




下图是复位信号 

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    只需确认以下几点:  

    您的 VrefL 是否接地?  

    LDAC 和使能引脚的状态是什么?  

    尝试通过 SPI 向器件发出命令、它是否在输出中提供任何响应?  

    谢谢你。

    Illia V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF 连接到接地端、

    LDAC 始终保持低电平、使能端仅在使用 SPI 通信,时被拉低 
    当我通过 SPI 向器件发送消息时、输出 μ,上有响应 
    它将重置为1.25V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    感谢您提供信息。  

    所有连接和信号似乎都正常。  

    我将尝试在实验中重新创建您的电路。 同时、您是否有另一台设备可以换用、并检查另一台设备是否仍然存在问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我在两个不同的器件上遇到了这个问题。

    有一个关键消息,用接地线触摸复位信号线路可以对其进行复位、但不能通过使用软件来拉低来复位。 
    我想问,复位信号是电平触发的、而不是边沿触发的、对吧? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    让我再问几个后续问题、这些问题可能会帮助我进行调试:

    示波器上显示的测量是在哪里进行的、是直接在引脚上还是在其他地方进行的? 如果在其他位置进行了测量、您可以重新进行测量、但直接在引脚上检查输出。

    当您提到用接地线触摸复位信号时、此接地线来自何处?  

    您的器件和控制器之间是否有统一的接地? 如果没有、请尝试将两个器件连接到同一接地端、然后重试。  

    为了回答您的问题、复位信号是电平触发的。  

    谢谢、  

    Illia Volkov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、测量直接在引脚上进行、当我提到用接地线接触复位信号时、该接地线来自 DAC。

    我的器件和控制   器之间没有统一的接地、因为器件和控制器,之间存在光耦合器隔离

    两个接地端是隔离的。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    为了确保我正确理解它、第一个屏幕截图(左侧的屏幕截图)是从外部基准读取复位引脚的输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    我想说、  

    无论复位信号是否具有下降沿要求?复位信号的下降沿时间大约为10ns、您都可以读取 
    在第一个屏幕截图中(右侧的屏幕截图)  
    复位信号是否与 SPI 通信冲突,复位时、我不关心 SPI 通信是否正在进行、 
    这意味着在复位期间 SPI 通信仍在进行中、这是否会影响复位?
    
    


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    复位信号没有下降沿要求、因为它是电平触发的。 此外、我认为 SPI 通信不应干扰复位、通过查看原理图、所有连接和信号看起来都是正确的。 关键点是、如果引脚对地短路、器件会正常复位。 这让我相信问题来自其他地方提供的复位信号。 除此之外,我看不到其他任何明显的问题会导致这种行为。 让我与我的设计团队跟进、看看他们是否可以帮助解决这个问题。

    谢谢、

    Illia Volkov   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对该问题的积极回答、我将继续关注该问题、 
    如果有任何进展、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Illia 明天将为您采取另一项行动。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    其他一些可能有用的东西:

    只需确保、当您测量复位信号时、 您将示波器的接地探针连接到 DAC 的接地端子、对吧? 如果没有、请尝试将上述探针连接到 DAC 的接地端、并通过这种方法测量复位信号、以确认 DAC 确实将其视为"低电平"。  

    另一个建议是确保所有数字线路都由数字信号供电。 我看到上拉至复位控制线由模拟信号供电、请尝试将其连接到数字电源。 这也可能会影响这样的行为。  

    我认为可能导致此类行为的因素之一是、光耦合器可能会在处于关断状态时灌入电流。 您能否 在线路断开时测量 nRST 引脚上的电流、以查看电流是否已断开。 如果该值较高、则可能会导致问题。 甚至可以尝试更换光耦合器、看看这是否可以解决问题。   

    此外、为了澄清这一点、您的 nRST 线路上拉电阻器的值是多少? 如果不是、您能否尝试将该电阻器替换为3.3k 欧姆至10k 欧姆的电阻器、看看这是否有用?  

    请告诉我这些操作是否有帮助。

    谢谢、  

    Illia Volkov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将示波器的接地探针连接到 DAC 的接地端子。  我用 一个10k 欧姆电阻器替代该电阻器、这没用。如果所有数字线路都由数字信号供电、 隔离是否仍然有效? 由于器件的应用场景、必须进行隔离。  如果我可以移除光耦合器、则可以正常完成复位。 因此、由于光耦合器隔离、问题可能会被锁定。 那么、您是否有任何关于完成复位功能和隔离要求的好建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    尝试在信号变为低电平时测量 RESET 引脚上的电流。 我的想法之一是、在光耦合器关闭状态期间、它可能会从器件吸收过多电流、因此无法正确复位。 让我知道它的价值是什么。

    谢谢、

    Illia Volkov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我让客户测试它。 请问有多少安培可以满足要求? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我有多少安培可以满足这些要求吗? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    读数是多少? 我并不完全确定具体要求、但我将与我们的设计团队进行核实。  

    谢谢、  

    Illia Volkov