This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25:具有噪声的 Proplem 或具有12.5kHz 纹波的 Proplem

Guru**** 2502705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135134/amc1305l25-proplem-with-nois-or-rather-ripple-with-12-5khz

器件型号:AMC1305L25

我们正在使用1305 AD 转换器并使用20MHz 时钟驱动它、我们可以在 sinc 3滤波器后对输出信号产生纹波、并向下采样至100kHz 12.5kHz。 我们分析了1305的输出信号
并且可以看到频率为~312kHz 的鼻子。 100kHz 的这个微光标将为~12kHz。 现在是问题、您是否认为输出信号上312kHz 噪声的来源。(20M/312.5为64)

从1305位流:

   

过滤和下采样信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christer、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能告诉我们您的 SINC3滤波器使用的 OSR 是什么、并提供您提供的屏幕截图的 X/Y 轴的一些详细信息吗?