This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8361:驱动器带宽、最大 Rsource 和外部基准

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134843/ads8361-driver-bw-max-rsource-and-external-reference

器件型号:ADS8361

您好!

我正在考虑使用 ADS8361的外部基准。

我在 ADS8361数据表中未发现提及内部 C_ref。

其他 ADC 都有它。  μF、从 sbas523d (sbas523d 上的 ADSxxx3同步采样 ADC、第46页:如果基准电压是外部的、则运算放大器必须能够驱动22 μ F 电容器而不发生振荡。  

但在 ADS8361数据表中、它通知 ADS8361外部 REF 引脚已缓冲、第10页:如果使用外部基准、则第二个缓冲器会在外部基准和电容式数模转换器(CDAC)之间提供隔离。 该缓冲器还用于在 转换期间为两个 CDAC 的所有电容器充电。

因此、我想确认我可以使用任何外部基准、无需任何串联电阻器或外部电容器、并且它不会振荡。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  正确的、在 ADS8361的 REFIN 引脚之前不需要额外的放大器。  如果您有可用的布板空间、那么拥有低通 RC 滤波器的占位符(如果需要、在末尾提供)将是一个好主意。