This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:当 DVDD 超过1.95V 时、会影响 TDOHD (和其他 DOUT 时序参数)

Guru**** 2554200 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131591/ads1278-sp-affects-on-tdohd-and-other-dout-timing-parameters-when-dvdd-exceeds-1-95v

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1278

您好、TI 团队、

在我们的方框 中、有一种工作情况、即 DVDD 超过1.95V、但仍低于3.6V 的绝对最大值(约为2.1V)。  我想知道、在 DVDD 上的电压高于1.95V 时、TDOHD 从10nS 降低了多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法找到有关 ADS1278-SP 的扩展 DVDD 工作范围的其他数据、但商用版 ADS1278使用相同的数字电芯、在1.65V 至2.2V 的 DVDD 范围内额定运行、并且 t DOHD 的最小值为10nsec。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 ADS1278-SP 提供支持

     

    在高达2.2V 的电压下操作航天部件 DVDD 是否存在任何问题?

     

    感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    SP 器件应在-40 °C 至+105°C 的相同环境条件下运行与商业版本相同、且不受辐射影响。  在-55C 至125C 的扩展温度范围内、可能会出现一些降级。  此外 、当 DVDD 暴露于辐射中时、我没有任何高于1.95V 的数据、因此在这种情况下也可能会出现问题。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith!