This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:将 DAC 代码转换为电压的行为在分辨率减半后不符合预期

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135094/dac39j84evm-conversion-from-dac-codes-to-voltages-not-behaving-as-expected-after-half-the-resolution

器件型号:DAC39J84EVM

大家好、

希望你们做的很好。

我们使用  DAC39J84EVM 并发送占空比为0.5的恒定振幅方波脉冲。 我们尝试了解 DAC 代码到所实现电压的转换以及相应的 ADC 代码。 为此、我们开始发送振幅范围为2000个代码到65000个代码的脉冲、这接近于 DAC 的分辨率。 我们观察到电压和相应的 ADC 代码(在示波器和 ADC 上)随振幅呈线性变化、最高 可达32768个代码(分辨率的一半)、但在该值之后开始呈线性下降、并且在振幅为65000代码时几乎接近于零。 我要附上一个电子表格来演示这种行为。 我们想了解这种行为的原因是什么、或者我们是否遗漏了一些微不足道的东西?

非常感谢您的帮助、并期待您的回应。

谢谢、此致、

Vaibhav Jain。

e2e.ti.com/.../DAC-ADC-characterization-_2D00_-Spreadsheet1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    DAC 是设置为二进制补码格式还是偏移二进制数据格式? 这可以在寄存器 CONFIG2 (0x02)位[1]中找到。

    您是否也可以为我提供输入数据脉冲的 CSV?

    此致、Chase