This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WAVEVISION5:使用 WAVEVISION5时发生错误

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132459/wavevision5-an-error-occurred-when-we-use-wavevision5

部件号:WAVEVISION5
主题中讨论的其他器件:ADC16DV160HFEB

尊敬的、错误信息如下图所示。  我 未能根据图中所示的建议解决此错误。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jingzhan、

    您使用的是什么 ADC EVM?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingzhan,

    您看到的问题可能是 驱动程序问题。 请按照以下两个文档中的说明更新驱动程序。

    e2e.ti.com/.../16645.Disable-Driver-Signing-Enforcement-Windows-8-10.pdf

    https://www.ti.com/lit/ug/snau006/snau006.pdf 

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC16DV160HFEB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动程序已成功安装。 但是,问题仍然没有解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、  使用/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/0358.ADC10DV200EB-startup.pdf.提供的另一个类似 ADC EVM 的方法可以解决上述问题但是、如图所示、出现了一个新错误。 无论如何更改时钟频率(从10-160MHz 开始)和功率(10-20dBm)、都无法检测到时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingzhan,

    您是否尝试循环使用整个 EVM 设置和 PC 的电源?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、感谢您的回复。 如上图所示、我们已尝试对 EVM 和 PC 的功率进行循环。 但是,它仍然无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingzhan,

    我是否可以询问此电路板是否是新电路板? 它有工作吗?

    我们需要深入研究其中一个较旧的 EVM 并对其进行设置、因此您必须在下周之前提供给我们。

    通常、上面显示的错误来自 USB 未正确连接。 如果您使用的是 USB 集线器、请拔下 USB 电缆并将其直接连接到 PC。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob。 ADC EVM (ADC16DV160HFEB)和 wavision 硬件是新推出的、这是我自2022年8月收到它们以来第一次使用它们。 我们在没有 USB 集线器的情况下将 USB 电缆直接连接到 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingzhan,

    感谢您的确认。 我将在实验中查看这 一点、看看我们是否有相同的问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingzhan,

    我们已经在实验室中对此进行了测试、并且 能够在 WaveVision 软件中启动 ADC EVM、而不会出现错误。 我们注意到的一点是、在启动 WaveVision 之前必须提供时钟和电源。

    我们遵循的步骤如下:

    • 使用12V 为 WAVEVSN BRD 5.1电路板供电。
    • 使用3.0V 和1.8V 电压为 ADC16DV160EB 供电。
    • 以160MHz 和10dBm 的速率通过 J4输入提供时钟。
    • 开放波视觉。

    请尝试这些方法、并告知我们这是否可以解决您的问题。

    此致、

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Camilo 和 Rob、我们已经按照您提供的步骤解决了这个问题。