This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2542:SPI 接口最大插槽频率

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2542, TLV2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134907/tlv2542-spi-interface-max-slck-frequency

器件型号:TLV2542
主题中讨论的其他器件: TLV2541

您好!

我正在使用 TLV2542 ADC 并 使用 SPI 接口对其进行配置。 在数据表中、表1 仅显示 TLV2541的 SCLK 值、而不显示 TLV2542??

Vdd = 3.3V 时、SPI 配置中 TLV2542的最大 SCLK 频率是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  在4.5V 至5.5V 的电压下运行时、TLV2542的建议最大 SCLK 为20MHz。  在3.3下、您可以看到11.1MHz -请查看数据表第9页上的运行条件建议。