This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:无法获取2通道输出

Guru**** 2548890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134245/ads1282evm-pdk-can-not-get-2chs-output

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1282

大家好、

一位日本客户在 ADS1282EVM 上有问题、他请求我用英文发布此问题、
他使用 ADCPro 软件测量2通道、仅输出1通道。
他从"控件"选项卡中选择"AINP1/AINN1和 AINP2/AINN2"。
他想知道如何获得2通道输出。
根据用户指南连接 EVM。
按下 Acquire (采集)按钮以在以下状态下进行测量。

当 WAKEUP‘时,会出现一个称为“等待时间超过限制”的错误。

您能否确认是否存在任何设置错误?

谢谢。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    一般而言、ADS1282在 ADC 的输入端有一个 MUX、而不是一个同步采样器件。 选择"AINP1/AINN1和 AINP2/AINN2"意味着输入1和输入2在内部短接在一起、很难单独看到两个通道数据。  对于通道1数据、GUI 中的正确选择是"AINP1和 AINN1"、对于通道2数据、正确选择了"AINP2和 AINN2"。

    至于"等待时间"错误、客户如何处理此错误? 单击"收集"按钮或其他内容时会出现什么情况? 您是否有证据证明从 ADS1282收集的数据良好? 一般而言、等待时间错误通常是指连接到器件失败。  

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    感谢你的帮助。

    客户 对您的回答感到满意。

    此致,

    弗兰克