This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:CIB 模式选择和管理

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044522/lm98725-cisb-mode-selection-and-management

器件型号:LM98725

大家好、我对 CIB 模式有疑问。 我有一个 CIS 传感器、该传感器有3个输出端口(SIG1/2/3引脚)。

这些端口使用每条线路的三个部分。 CIS 传感器读取一行、并通过这些 SIG1/2/3引脚将分离的三个部分提供给 AFE。

例如、CIS 读取从 CIS 传感器到 AFE 的一行和输出、此时、SIG1引脚具有线路的1/3部分、SIG2具有线路的1/3部分、而 SIG3具有线路的1/3部分。

我想问这个问题、AFE 是否可以逐步添加这三个部分的数据? 通常、AFE 为我们提供 LVDS 数据、但在本例中、我们在一行中有三个不同部分。 如何配置和管理它?

感谢您的响应和帮助
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 SIG1/2/3引脚与 OSR/G/B 连接、然后每个引脚的模数转换结果将通过 LVDS 传输到后端控制器。  后端控制器需要处理每个信号。

    此致、

    Norikazu Takebayashi