This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:SYNC/SYSREF 的输入器件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65, SN65LVDS047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043832/ads52j65-input-device-for-sync-sysref

器件型号:ADS52J65
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS047

大家好、

我们现在正在使用 ADS52J65评估新的电路板安装。

下面有两个问题。

 

(1)是否正确地将 SN65LVDS047用于 ADS52J65的 SYNC 和 SYSREF 输入?

  在每个数据表上、SN65LVDS047的输出电压电平和 ADS52J65的输入电压电平似乎不匹配。

(2)差分信号电平与 SYNC (475mVpp)和 SYSREF (588mVpp)不同。

   VICM 电压电平与 SYNC (1.22Vdc)和 SYSREF (0.975Vdc)不同。

  电压电平是否正确?

  如果可能、请提供内部电路接口。  

 

参考(1)

SN65LVDS047数据表(SLLS416B–2000年6月–12月2003版 日修订)
电气特性(第3页)
参数 测试条件 最小 典型值 最大 MV
VOD 差分输出电压  RL = 100Ω Ω 250 310 450 MV
VOC (SS) 输入共模电压 1.125. 1.17. 1.375
VOH 输出高电压 1.33. 1.5
音量 输出低 电压 0.9. 1.02
ADS52J65数据表(SBAS783-December 2018版)
6.7数字特性(第11页)
参数 条件 最小 典型值 最大 MV
数字输入(LVDS):SYNC-P、SYNC-M、SYSREFP、SYSREFM
同步 输入差分电压 260 450 MV
输入共模电压 需要直流耦合 1 1.2. 1.4.
SYSREF 输入差分电压 300 450 MV
输入共模电压 直流 c

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐中辉、您好!

    是的。  SN65LVDS047 可与 ADS52J65搭配使用。 我们通常会看到 LVDS 缓冲器输出的典型值是否适合 ADS52J65的最小-最大范围。 您能否提供有关您的查询的更多详细信息2?  

    同步为475 mVpp,SYSREF 为588 mVpp,这些测量电压是吗? 我在数据表中找不到这些数字的引用。 您刚才提到的 VICM 电压也有同样的疑问。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    感谢您的反馈意见。

    我们继续使用 SN65LVDS047。

    关于查询2、我附上 pdf 文件。
    如果您能对任何内容发表意见、我将不胜感激。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_ADS5265_5F00_input_5F00_interface.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    感谢你的帮助。
    是否有任何更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢您详细分享问题。 这个问题看起来很奇怪。 当 SYNCP/M 提供的输入阻抗降至较小值时、会出现这种问题。 您检查了多少台设备? 您能否通过安装不同的 ADS52J65芯片来检查电压。 您还可以尝试测量 SYNC 和 SYSREF 的输入阻抗 b/w P 和 M 引脚吗? 可使用万用表检查输入阻抗。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    感谢您的支持。

    我检查了2个差分 ADS52J65芯片上的输入阻抗。
    SYNC 和 SYSREF 的输入阻抗 b/w P 和 M 引脚的结果如下所示。

    同步 P-M 阻抗为100欧姆、具有端接电阻(100欧姆)。
    SYNC P-M 阻抗为7K- 10K 欧姆、不带端接电阻(100欧姆)。

    SYSREF P-M 阻抗为100欧姆、具有端接电阻(100欧姆)。
    SYSREF P-M 阻抗为40K 欧姆、不带端接电阻(100欧姆)。

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢您的更新。 由于 ADS52J65受 NDA 限制、我们希望脱机讨论。 您可以通过  此 E2E 帖子向 support_us_afe_tx@list.ti.com 发送邮件吗? 我将保持此主题打开、直到问题得到解决。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    感谢你能抽出时间。

    我已发送电子邮件、请帮助回复。

    再次感谢。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我将关闭此主题、因为我们通过邮件直接为您提供支持。

    此致、

    Kalyan