Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, OPA188
主题中讨论的其他器件: OPA188
大家好、我们设计了一个使用 ADS1258 ADC 转换8个差分通道的电路板。
只有同时使用通道0和通道7时、我们才会遇到问题。
我们在通道0 A 称重传感器(5V 电源)和通道7 A 线性电位器(5V 电源)上进行了布线。
当电位器从0变为满量程时、在通道0上有大约5-7点的变化(大约45000点的量程)。
交换 传感器位置、通道0上的电位器和通道7上的负载单元、问题是相同的。
但将称重传感器留在通道0上并将电位器置于1至6的任何通道上、问题就会消失。
同时将电位计留在通道7上并将称重传感器置于通道1至6上、问题消失。
ADC 之前的所有模拟级是相同的。
首先、我考虑了一些布线耦合问题。
但在 PCB 上、通道0和7位于最大距离、
另请注意 、此设计是对之前使用 AD7779的现有设计的重新制作(由于 AD7779目前不可用、因此该设计已经重新制作)。
使用 AD7779时没有问题。
PCB 布线方式相同(从输入连接器到 IA、从 IA 输出到 ADC 输入附近、在2 PCB 版本上、差分布线方式相同)、 显然不包括 ADC 附近的区域。
有人有一些想法?? 通道0和通道7在芯片上也有相反位置!!
提前感谢。
e2e.ti.com/.../BER16014_2D00_R5BIS-_2D00_-Schematico-_2D00_-2021_5F00_10_5F00_11.pdf