This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:ADS1282EVM-PDK

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADS1283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046912/ads1282evm-pdk-ads1282evm-pdk

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1282、 ADS1283

当在 EVM 上输入短路的情况下测试 ads1282的最小噪声时,残留直流正在调制极低的 FFT 单元,如何将直流稳定为非因子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    您能否与我们分享 FFT 的图片? 我不知道你调制最低的单元意味着什么。  您是否意味着直流内容正在扩展到 FFT 中附近的容器中?

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    我在团队中的一些人都已经完成了这项工作、假设测试设置良好、并且没有数据误解、一个可能但独特的原因可能是空闲音环绕回低频带。 我们建议添加一些电阻器、以便在 ADC 内添加额外的偏移、从而消除空闲音调。 不过、您可以先了解一下这一点、我认为还有其他一些事情需要先排除。

    1/f 噪声、偏移或 FFT 窗口化的任何组合都可能导致这种情况。 这里有几个要尝试的东西、看看这是否会改善或消除您可能看到的调制。

    对于窗口化和常规 FFT、我建议您在运行 FFT 分析之前大幅增加要采集的样本数(例如>500k 样本)。  

    对于偏移和/或直流、您可以更改为 FILTR[1:0]= 0b11 、以便启用 HPF 块。

    对于1/f 噪声、您可以启用 CHOP = 0b1、以便我们大幅降低该噪声。

    如果您系统地检查哪个 选项对您看到的内容有帮助、那么您应该得到答案。 当然、 如果所有这些都失败、您可以查看我们在上面推荐的怠速音调修复。 请注意、这种针对空闲音调的偏移校正被作为可选寄存器包含在 ADS1283中。   

    最棒的

    Cole