This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:0-10V 工作场景下的多路复用器和电源电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638, ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048330/ads8638-mux-and-supply-voltages-at-0-10v-working-scenario

器件型号:ADS8638
主题中讨论的其他器件: ADS8668

您好!

我将 ADS8638、8通道 ADC 用于0-10V 输入。 我提供3.3V 作为电源(DVDD 和 AVDD)、而 HVDD 提供10V。 是否需要将 HVSS 多路复用器电压提供为-10V? 我可以提供0V 吗? 如何选择0-10V 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JITHU T P、

    根据数据表、最大 HVSS 电压为0V、需要10V<HVDD-HVSS<30V、但 ADS8638数据表中的所有规格在全温度下的最小值/最大值均以 HVD=10V 和 HVSS=-10V~15V 和 HVSS=-10V~-15V 为特征。 输入范围在四个范围选择配置寄存器中选择。 请参阅 ADS8638数据表表表表11中的寄存器映射。

    能否检查 ADS8668 是否满足您的要求? 这是新一代 器件、它是一款12位、8通道输入 SAR ADC、支持直接9个双极或单极输入范围、包括0~10.24V 范围、但仅需为 AVDD 使用单个5V 电源。 ADS8668具有集成模拟前端(AFE)、具有1Mohm 高输入阻抗、而无需在每个通道上使用外部放大器来驱动 ADC。 此外、ADS8668是 ADS8688 ADC 系列中的 ADC 之一、它可以灵活地升级至14/16/18位分辨率、无需更改任何硬件 PCB 布局、因为它们都是引脚对引脚兼容的。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回复和建议。

    到目前为止、我的系统中没有5V 电源。 我有3.3V 和10V 电源线。  

    由于我使用0-10V 范围配置、如果我将 HVSS (=0)接地、是否正常?

    IE、如果电源配置为 HVDD = 10V、HVSS = 0V、AVDD = 3.3V、DVDD = 3.3V、VREF = 2.5V (内部)、它是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JITHU T P、

    我对您的帖子缺失表示歉意。 10V HVDD 和0V HVSS 满足数据表中的电源要求、但性能未表征和保证、HVDD/HVSS 也用于内部多路复用器、它可能需要一个我们未验证的余量。 我建议使用新一代 ADS8668、该器  件仅需 LDO 即可生成单个5V 电压、而无需驱动放大器。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale。 我 了解了 ADS8668、它非常适合我的应用、但 其成本几乎是 ADS8638的两倍。 还有其他选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JITHU T P、

    我建议您联系您所在地区的 TI 当地办事处了解价格。 您的要求没有其他好的选择。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢