This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675

Guru**** 2596315 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049146/ads1675-ads1675

器件型号:ADS1675
主题中讨论的其他器件: ADS1274

 当我使用 ADS1675时 ,我发现 AINP 和 AINN 之间还有200微安, 所以我的问题是为什么 ADS1675有  200 微安? 我们能解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    差分输入 AINP 和 AINN 是开关电容器输入、其等效输入阻抗约为2.5k Ω、fCLK=32MHz。  降低这种负载效应的唯一方法是降低 fCLK 的频率。

    阻抗可通过以下公式计算:

    Zeff = 2.5kOhm*(32MHz/fCLK)、其中 fCLK 是 ADC 的输入时钟

    建议使用类似于数据表中图54的全差分输入放大器来驱动 ADC 输入。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith   

         当我减慢飞克时    、AIN 和 AIP 之间的电流  将减小、但仍然存在、我们是否可以使用其他方法来解决此问题? 我们 已经使用了 ADS1274,它不会出现这样的问题, 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    ADS1274具有类似的输入级、但与 ADS1675相比、等效输入阻抗更高(输入电流更低)。

    由于输入电流取决于输入阻抗、因此除了降低 fCLK 的频率外、您还可以降低 ADS1675上的最大差分输入电压以限制最大输入电流。  例如、当 fCLK=8MHz 时、输入阻抗将增加到10kOhm。  如果您将最大输入差分电压限制为+/-1V、则最大输入电流将为 AINP-Current=1/10k = 100微安。

    1.您的系统需要什么输出数据速率?

    2. CLK 的频率是多少?

    3.如何驱动 ADC 输入、AINP 和 AINN?

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我的目的是测量 微安、如果输入电流为100微安、我如何使用 AD 测量微安电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您将需要使用全差分放大 器来驱动 ADC 输入、并使用高输入阻抗缓冲器来驱动差分放大器、该放大器可用于监控电流分流电阻器。  以下 TI 电路显示了一个示例电路、可用于测量分流电阻器两端的电压。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa264a/sbaa264a.pdf

    根据您要测量的最大满量程输入电流、可以使用1kOhm 或10kOhm 分流电阻器。

    此致、
    Keith