This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7731:REFEN 引脚被挂起

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049283/dac7731-refen-pin-is-suspended

器件型号:DAC7731

大家好、

我们的一位客户有以下问题:

当 dac7731的输出设计为0-10V 并且使用内部基准时、REFEN  引脚被暂停且不连接至 GND。

以前处理过100多个 DAC 芯片、都正常工作、但最近有几个 DAC 芯片无法正常工作。 一个 DAC 在其 REFEN  引脚连接到 GND 后正常、其他 DAC 损坏。

因此、您需要提出以下问题

REFEN  引脚是否具有默认状态? 如果默认为低电平、长期运行后状态是否会改变? (本文旨在确认先前交付的产品是否具有潜在风险)

2. 如果 REFEN 引脚被挂起、有可能损坏芯片吗?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    REFEN IN 引脚不应悬空。 没有默认状态、引脚需要连接到 VDD 或 GND 以确定内部基准的状态。 REFEN 引脚保持悬空不应损坏器件。 您能描述损坏器件的行为并分享完整的原理图。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katlynne、

    损坏的器件 表明 、即使 REFEN 引脚接地、其输出也不稳定且不断变化。

    原理图  

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    最大负载电容为200pF。 我看到输出端有一个0.22uF 的电容器。 您能否让客户尝试在显示不稳定行为的其中一个器件上删除此问题? 如果没有变化、您是否可以让客户发送不稳定输出的示波器快照?

    谢谢、

    Katlynne Jones