This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:触摸非检测模式。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007, TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049166/tsc2007-touch-non-detection-mode

器件型号:TSC2007
主题中讨论的其他器件: TSC2004

大家好、

TSC2007和 TSC2004是否具有触摸非检测模式?
如果有睡眠模式、请告诉我如何执行。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您要查找的函数存在于 TSC2007中

    对于 TSC2007、这由命令字节中的断电位 PD0和 PD1位控制。 具体而言、如果您将 PD0-PD1设置为11、则会禁用 A/D 转换器和 PENIRQ 输出。

    对于 TSC2004、我不认为存在触摸非检测。 不过、您可以读取 STS 和 PND 位、但在任何情况下仍会检测到触摸

    这两个器件都记录在各自的数据表中

    此致、
    Arthur