This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803:AFE5803 VS AFE5808A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808, AFE5803, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048516/afe5803-afe5803-vs-afe5808a

器件型号:AFE5803
主题中讨论的其他器件:AFE5808AFE5808A

在 AFE5808a 的数据表(第5页) 中、它提到了对 AFE5808的改进。 AFE5803中的这些改进?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、AFE5808A 中提到的对 AFE5808的改进也适用于 AFE5803。  

    器件 AFE5803的技术规格与器件 AFE5808A 相似。 AFE5808A 和 AFE5803之间的主要区别在于 AFE5808A 中的附加集成 CW 信号链。

    AFE5808A 具有用于连续波多普勒的无源混频器、支持16x、8x、4x 和1x CW 时钟。

    AFE5803与 AFE5808和 AFE5808A 引脚对引脚兼容。 该器 件用于 CW 信号路径的一些 DNC 引脚、例如 AFE5803的 Clk_16x、Clk_1x 和 PGA 测试模式引脚用于 CW 信号链的 I 和 Q 相位输入和输出。

    因此、AFE5808A 器件具有两种功能模式:脉冲波成像模式和连续波多普勒成像模式。 当 AFE5808A 器件在脉冲波成像模式下运行时、LNA、VCAT、PGA、LPF、 和14位 ADC 处于工作状态。 在 CWD 成像模式下、仅启用 LNA 和 CW 混频器。

    下表可用于快速比较:

    AFE5803 AFE5808A
    通道数 8. 8.
    噪声 0.75nV/rtHz 0.75nV/rtHz
    ADC 位数 14/12. 14/12.
    CW 无源混频器 是的
    LNA 增益 24/18/12 dB 24/18/12 dB
    电源 每通道158mW 158mW/通道
    可编程有源终端 是的 是的
    VCAT   0dB 至-40dB 0dB 至-40dB
    PGA 增益 24/30分贝 24/30分贝
    LVDS 输出 是的 是的
    ADC SNR   77dBFs 77dBFs
    功率@ 65MSPS 每通道158mW 每通道158mW
    CW 模式下的电源 不适用 80mW/通道
    封装 15mm x 9mm;135-BGA 15mm x 9mm;135-BGA