This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:PHI 板的 API 或命令行界面

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588SEVM-PDK, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042387/ads8588sevm-pdk-api-or-command-line-interface-for-phi-board

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8588S

您好!

我们计划使用  ADS8588SEVM-PDK (和 PHI 板)以及系统中的其他一些组件进行评估。 我们希望 从 PDK 自动进行控制和数据收集。 是否可以为此获取 API 或命令行界面?

此致、

Farhad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad、

    感谢您为您的设计选择 ADS8588S。 EVM PDK 仅用于 ADC 评估、遗憾的是、我们无法提供 API。 您的最佳方法是设计自己的硬件。 谢谢。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale!