This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404

Guru**** 2554750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044142/afe4404-afe4404

器件型号:AFE4404

你(们)好。
我需要确定信号的直流值、我不能使用高通、这种现象似乎是热漂移、这是纠正这种情况的另一种想法。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    配置 AFE 后的10万个样本数据与几分钟后的10万个样本数据之间的关系如何? 您是否在两个数据中都看到了该热漂移?

    如果漂移仅在最初出现、则我们建议延迟数据处理、此延迟将是 LED 电流的函数。

    您能否在10k 个样本窗口的几个位置计算灌注指数(交流/直流)、并检查该指数是否保持不变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    由于我已经很长时间没有收到您的回复、我认为您的问题已经解决了。

    请注意、我将继续并关闭该线程。 如果有必要、回复该主题帖将在某个时间点重新打开。