This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7571:当 VDD 为0V 时、SDA 与放大器;SCL 电压电平大约为2.2V

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048715/dac7571-when-vdd-is-0v-sda-scl-voltage-level-goes-around-2-2v

器件型号:DAC7571

您好!

这是我的方框图、有一个问题。

当 VDD2为3.3V 时、I2C 正常运行

但是、当 VDD2为0V 时、DAC7571的 SCL 和 SDA 电平会下降约2.2V、I2C 运行异常。

我知道、I2C 是总线。 因此、无论 VDD2电压如何、SCL 和 SDA 电平都应为3.3V。

当我删除 DAC7571时、SCL 和 SDA 电平为3.3V、I2C 操作也正常。

有人在帮助我吗?

提前感谢。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DAC7571的 SDA 和 SCL 数字引脚上允许的最大电压为-0.3V 至 VDD+0.3V。 当您移除 VDD2时、您超出了这些最大额定值。 当您移除 VDD2时、保护电路会被激活、以限制对 DAC 的损坏。 因此、当 DAC 被移除时、SDA 和 SCL 线路返回3.3V。  

    您能否通过 I2C 为 DAC 输出断电、而不是为您的应用移除 VDD2?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katlynne。

    我明白了。  谢谢。

    最恰当的考虑。

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katlynne。

    很抱歉重新出现此问题。

    在哪里可以找到您提供的有关"保护电路"的信息?

    我必须就此问题编写内部报告。

    BR、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我可以与您共享此等效保护电路:

    我们的大多数器件都具有类似的保护电路、其中包含二极管、可在输入电压高于 VDD 或低于 GND 时将电压钳制到 VDD 或 GND、并配有串联限流电阻器。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katlynne。

    周末愉快!

    Kevin