This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298

Guru**** 2554090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048972/ads1298-ads1298

器件型号:ADS1298

您好!

我们参考 TI 的 sbau171d 文档为 ADS1298构建了新版本的 PCB。 我们目前正在将 ADS1298与 Raspberry Pi 通信。

但我们只得到引线2图。 我们有一段时间获得了具有导联2的 V4。 请帮助。

电阻器日志如下所示

所有值均为十六进制。

器件类型146

LOFF            0x3

CONFIG3    0Xdc

GPIO 读取   0x0

CONFIG1     0X85

CONFIG2    0x10

CONFIG4     0x2

RLD_SENSP 0x0

RLD_SENSN  0x0

WCT1               0xA

WCT2              0Xe3

LOFF_SENSP  0xFF

LOFF_SENSN 0x2

起搏                 信号0x0

RESP                 0x0

LOFF 翻转         0x0

LOFF_STATP     0x0

LOFF_STATN     0x0

CH1SET             0x0

CH2SET             0x0

CH3SET            0x0

CH4SET             0x0

CH5SET             0x0

CH6SET             0x0

CH7SET             0x0

CH8SET              0x0

这里是一些测试点的电压

  1. VSSA   -2.5V (w.r.t. 接地)

  2. VDD     +3.3V (w.r.t. 接地)

  3. VrefP     0.88mV (w.r.t. 接地)

  4. VrefP         2.042 (w.r.t. VSSA)

  5. VerfN        -2.5V (w.r.t. 接地)

  6. VCAP1   -1.228v (w.r.t. 接地)

  7. VCAP1       1.198v (w.r.t. VSSA)

  8. VCAP2      0.37V (w.r.t. 接地)

  9. VCAP2       2.52V (w.r.t. VSSA)

  10. VCAP3   4.43V (w.r.t. 接地)

  11. VCAP3   6.91V (w.r.t. VSSA)

  12. VCAP4      -1.284 (w.r.t. 接地)

  13. VCAP4     1.20 (w.r.t. VSSA)

  14. VDDA         +2.5 (w.r.t. 接地)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koustech、

    感谢您发帖。

    从所提供的信息中很难知道可能是什么问题。 但是、您可以尝试通过一些调试步骤来解决该问题。 我建议您使用 Raspberry Pi 来确保您的信号链数据采集正确无误。 您可以使用内部生成的测试信号来验证所有通道的数据采集。

    我没有发现器件的寄存器设置有任何问题。 但是、VREF (VREFP-VREFN)电压似乎与2.4V 内部基准的预期电压稍有不同。 请验证这是否是硬件板的测量错误或问题。 如果硬件设计未使用菊花链模式、则需要将 DAISY_ENB 位(CONFIG1.6)设置为0。

    所有这些测试结果都是使用 ECG 模拟器完成的吗?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    感谢重播。

    是的、这些测试结果使用 ECG 仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koustech、

    感谢您提供相关信息。 请参阅问题的调试建议。

    谢谢

    -TC