This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:器件未通电时的状态

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049015/amc3336-condition-of-the-device-when-there-is-no-power

器件型号:AMC3336

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

我正在设计交流电压测量电路。 我对您的 AMC3336 IC 有疑问。

如果 IC 上没有电源电压(VDD)、可以在 HLDO_OUT 引脚上看到什么值?

如果 HLDO_OUT 值为零、器件如何工作?

在本例中、INP 和 INN 引脚如何受到影响?

我正在使用440V 交流电压。 通过使用 INP 和 INN 引脚上的电阻器降低该电压值、我获得1VAC。

如果 AMC3336上没有电源电压、并且未向 HLDO_OUT 引脚提供电压、那么 INP 和 INN 引脚上的电压值是多少、器件是否会损坏或烧坏?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    VDD 连接到内部 LDO、然后连接到变压器驱动器电路。 然后、这会激发次级线圈并生成高侧电源。 因此、简而言之、如果未连接 VDD、则 HLDO_OUT 将为0V、如果没有 HLDO_OUT、则器件将无法运行。  

    关于输入引脚... 如果在 VDD 出现之前在输入端施加+/- 1V 电压、则会违反器件的绝对最大值额定值。 器件规格规定、施加在 INP 和 INN 上的绝对最大电压不应超过 HLDO_OUT + 0.5V。 如果超出绝对最大值额定值、则器件可能会表现出意外的行为并会长期损坏。 我们在这里的建议是确保不违反 ABS MAX 额定值。  

    此致、

    Aaron Estrada