This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:关于 SDA 和放大器的加电序列;SCL 引脚

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048440/tsc2007-about-power-up-sequence-of-sda-scl-pins

器件型号:TSC2007

大家好、

 

我们的加电序列如下。

因此、VDD 和 SDA 与 SCL 是分离的、并首先向 SDA 和 SCL 施加3.3V 电压。

 

我猜 SDA 和 SCL 是数字输入引脚。

如果是、SDA 和 SCL 将超过绝对最大额定值。

 

因此、不建议使用此序列。

我的理解是否正确?

如果您有其他疑虑、请告知我们吗?

 

[序列]

SDA 和 SCL 的3.3V 上电

VDD 的3.3V 上电

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、正确的做法 是不建议使用此序列。

    但是、I2C 是一种集电极开路配置、 通过上拉电阻器连接到3.3V。 例如、这可以是2.2k。 这用作限流器。

    如果 SDA 为高电平且电源为零、则3.3V 将3.3/2k2或1.5ma 返回到芯片引脚。 选择

    高上拉值将减小流向引脚的电流、如果 SDA/SCL 为高电平且电源为低电平的时间不是太长、我们可能能够容忍 这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    感谢您提供的信息和建议。

    此致、

    隐藏