This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:双通道和单通道模式查询

Guru**** 2553530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047211/adc12dj3200evm-query-on-dual-channel-and-single-channel-mode

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

你(们)好

我希望能够清楚地了解12位、单通道、8通道 JMODE0和12位、双通道8通道 JMODE2之间的差异。 根据数据表、两种模式的表19 "L"和"M"值均为4。

根据我的理解、对于 JMODE0、12位单通道 ADC、若要有8条通道连接上游器件(假设是 FPGA)、我们需要同时拥有通道 A 和通道 B 的数据、以便每个转换器链路具有4条通道。 而对于 JMODE2、12位双通道 ADC、若要有8条通道连接上游器件、我们可以从一个通道获取数据、并通过两个 DDC 路由到两个转换器。

请告诉我对您的解释的理解是否正确。

此致

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    我们将对此进行研究、并将于周一返回给您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    ADC12DJ3200可在单通道模式下使用(采样频率是施加到 ADC 的器件时钟的两倍)。 模拟输入信号仅应用于单通道输出数据交错、并通过8个通道发送。

    JMODE2为双通道模式(采样频率与应用于 ADC 的器件时钟相同)。 ADC 充当双通道 ADC。  CHA 和 CHB 的输出数据 通过8个通道发送。

    如果您想使用 DDC、则必须使用抽取因子大于1的双通道模式。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    感谢您的回答、非常感谢!

    实际上、我在查看 ADC12DJ3200数据表的第7.4.3.2节、其中显示"在双通道模式下运行时、可以使用 DIG_BIND_A 或 DIG_BIND_B 将一个通道的数据路由到两个 DDC 块 此功能可实现单个 ADC 通道中两个单独捕获频带的降频转换"。  

    如何使用双通道 DDC 进行8通道配置、如上所述、一个通道的数据可通过  DIG_BIND_A 或 DIG_BIND_B=0路由到两个 DDC、并发送到 JESD 链路? 在这种情况下、另一个通道将不会被使用。

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    是的、您可以关闭未使用的输入通道。 例如、如果您使用的是 CHA、则可以关闭通道 B 并使用 DIG_BIND 寄存器将数据从 CHA 路由到 DDC。  

    在上述示例中、您可以将寄存器地址0x216编程为0x0值、并使用第二个 DDC 查看不同的频段。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    感谢您提供详细信息。 实际上、我的疑问是、在本例中、当我们将通道 B 断电并且仅使用通道 A 时、这种配置被称为双通道。根据我的理解、在双通道模式下、 输入同时应用于通道 A 和通道 B。如果我错了、请更正我。

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    当您想查看两个不同的频段并且只使用单个输入并且两个 DDC 块可被设定为两个不同的频段时、使用上述模式。 此模式可通过关闭未使用的输入通道来节省功耗。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。