This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:具有交流和直流内部电流源的检测引线

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048897/ads1299-lead-of-detection-with-ac-and-dc-internal-current-source

器件型号:ADS1299

我在通过 LOFF 设置的内部电流源进行基于交流和直流的设置的导联脱落检测时遇到一个奇怪的问题。 根据理论、我应该在通道正输入端(例如 In8P)连接一个电流源、该电流将流经相应的电极并流回偏置引脚电极。 应将 In8N 连接到同相输入端。  

有关以下信息、请考虑使用+-2.5V 电源为 ADS1299供电。  

在直流导联脱落时:  
当我短接 BIAS、IN8P、IN8N 引脚时、LOFF_STATP 仍显示1个"电极关闭"、但当我连接电路的接地引脚(0V)时、LOFF_STATP 将变为0。 根据理论、0V 接地引脚不应发挥任何作用、因为偏置本身充当"接地端"和灌电流。  
我设置的寄存器如下:  
CONFIG1、0xD6
CONFIG2、0XC0
CONFIG3、0xEC
CONFIG4、0x02
LOFF、0xE8
CH8SET、0x20
BIAS_SENSP、0x80
BIAS_SENSN、0x80
LOFF_SENSP、0x80
LOFF_SENSN、0x00
MIPSC1、0x20
其他寄存器设置为默认值。  

在交流导联脱落中: (所有寄存器如上所示、仅 LOFF=0xEA)
我在某处看到内部电流源从拉电流频繁切换到灌电流、以提供方波。 考虑到这一点。 我将根据 LOFF 寄存器中的 ILEAD_OFF 位获取电流、但:
1、电流为6uA、24uA 时、20kohm 的负载-> LOFF_STATP 显示电极已连接。 但是、当我切换到6nA、24nA 时、LOFF_STATP 始终为0、显示"电极打开"、即使我将电极保持未连接到 ADS1299
2.这一次接地引脚(电路的0V)对短接至 BIAS 引脚没有影响、如直流导联脱落测试中所示。 为什么是这样?
由于灌电流和拉电流发生振荡、因此我的峰峰值电流是寄存器设置的两倍。 根据 EEG 黑客博客: http://eeghacker.blogspot.com/2014/04/openbci-measuring-electrode-impedance.html 、我计算的电压为 Z = V * sqrt (2)/known_cuurent。 该公式是否有效、因为他将6nA 作为峰值、它应该是12nA? 我应该使用什么公式来精确计算阻抗。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshay、

    感谢您发帖。  

    直流导联脱落  

    直流导联脱落检测状态(LOFF_STATP)基于特定输入引脚的导联脱落比较器输出。 您要根据提供的 BIAS_SENSP 和 BIAS_SENSN 寄存器设置将偏置电压设置为 IN8P 和 IN8N 的平均值。 请验证在禁用直流导联脱落电流时输入引脚上的共模电压是否正确设置。

    交流导联脱落

    您将无法将 LOFF_STATP 和 LOFF_STATN 状态位用于交流导联脱落方案。 相反、对于交流导联脱落、您需要使用 ADC 获取通道数据、并在交流导联脱落频率下对捕捉信号进行后处理、以提取信号的幅度。

    谢谢

    -TC