This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:ADS8685能否在菊花链模式下支持8个器件?

Guru**** 2976960 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048737/ads8685-could-ads8685-support-8pcs-in-daisy-chain-mode

器件型号:ADS8685

大家好、

客户希望在其项目中使用 ADS8685。 他们希望在菊花链模式下使用8个、如果 ADS8685能够在菊花链模式下支持8个、您能提供帮助吗? 谢谢。

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    数据表未指定菊花链的器件数量、仅显示了图7-27中菊花链中三个器件的示例。 根据支持经验、 采用菊花链配置的三个或四个器件应该正常。  菊花链模式下的更多器 件可能会导致时序错误、这将违反设置参数要求并导致主机控制器错误捕获数据。  此外、请注意、系统的整体吞吐量随着菊花链配置中连接的器件数量的增加而成比例地降低。

    此致、

    戴尔