This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:外部 OSC

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048917/dac1220-external-osc

器件型号:DAC1220

各位专家:

你好。

我们想了解一下设计 DAC1220器件时所涉及的振荡器。

在为 两个模拟/数字电源设计5V DAC 时:如果使用外部 OSC 在 XIN 上馈电、我们必须为其提供相同的电平(5V)还是3.3V?

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    数据表显示 CMOS 或 TTL 逻辑信号可用于外部时钟:

    5V TTL 的 VIH 和 VIL 分别为2V 和0.8V、因此可接受3.3V 逻辑。

    最棒的

    Katlynne Jones