This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:在 HSDC Pro 中、INCP 和 INDP 上的输入会严重衰减

Guru**** 2693535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047234/adc12qj1600evm-inputs-on-incp-and-indp-are-severely-attenuated-in-hsdc-pro

器件型号:ADC12QJ1600EVM

在给定 INAP 和 INBP 上的输入正弦波250MHz 和0dBm 的情况下、HSDC Pro 显示信号的准确表示-信号的损耗很小、但损耗不大。   

将相同的输入信号连接到 INCP 或 INDP、音调的功率会衰减60dB。  导致这种衰减的原因是什么?

其他所有功能似乎都正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果您未更改默认值、则应将用于 CHC 和 CHD 的值为 INCN 和 INDN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 解决了该问题。