This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3578:VREF = 4.0V 时的基准电流

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048705/tlc3578-reference-current-at-vref-4-0v

器件型号:TLC3578

各位专家:

基准电流规格如下所示。 这是 VREF 为5V 时的情况。  

4.0V 时的基准电流是多少? 它是否与上述内容几乎相同?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    假设您使用外部25MHz 转换时钟运行、平均电流将略低。  在转换每个位时消耗峰值电流、数据表中显示的值将是转换周期内消耗的平均电流。